请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74AHCT1G08 我们将使用SN74AHCT1G08 单路2输入正与门。 在我们的系统中,输入电压最大为3.3V。 在数据表中, VIH (最小值)=2V和VIL (最大值)=0.8V的推荐工作条件。
我想知道VIH和VIL值的直流电特性。 请您提供 TA =–40°C至125°C的详细信息(VIH和VIL)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们将使用SN74AHCT1G08 单路2输入正与门。 在我们的系统中,输入电压最大为3.3V。 在数据表中, VIH (最小值)=2V和VIL (最大值)=0.8V的推荐工作条件。
我想知道VIH和VIL值的直流电特性。 请您提供 TA =–40°C至125°C的详细信息(VIH和VIL)
您好Kedar:
VIH和VIL是推荐的规格,这是有充分理由的-它们没有电气规格。
以VIH为例,如果您的输入电压大于或等于VIH,TI保证器件会将该信号识别为逻辑'high (高)'。 如果您的信号低于该值,我们无法保证输入将识别为'high (高)'。
从物理上来说,该器件将从低输入转换为 VCC/2 (在 数据表中称为'阈值电压'或VT)周围的高输入。 您会注意到,我们没有为 标准CMOS设备指定VT--此值在操作中并不特别有用,因为输入应该在几纳秒内从低转换为高,并且阈值对于适当操作设备时输出计时没有影响。
如果您需要一个能够支持慢速输入的器件,或者一个具有明确定义的阈值电压的器件,这两个器件是不同的器件--对于慢速输入,请使用施密特触发器输入逻辑器件。 对于特定的阈值电压,请使用比较器。