This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:用于Altium设计师的TXS0102库

Guru**** 2553640 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/581041/txs0102-txs0102-library-for-altium-designer

部件号:TXS0102

您好,

我必须在新项目中添加此组件。 在哪里可以找到 适合Altium Designer的包含TXS0102的库?

非常感谢。

米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michele:

    我们没有此设备的Altium占用空间(通常我们的任何设备都没有Altium占用空间),但是此设备使用相当标准的软件包,因此您可能已经拥有了可以在您的库中使用的内容。

    就我个人而言,我建议在Altium从头开始创建一个新的零件--这并不是很困难,尤其是对于一个8引脚设备。

    此外,我要将此问题移至翻译论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,
    感谢您的回答。 我刚刚使用Altium工具完成了该组件。
    在TI网站上提供的库中,PSpice包括了图形符号对原理图有用的占地面积。
    很遗憾,这些库中不包含TXS0102。