This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G14:1G至6G MHz扩展的schmmit

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/580965/sn74auc1g14-schmmit-for-1g-to-6g-mhz-extenion

部件号:SN74AUC1G14

您好,先生。

您是否建议为1G至6G MHz扩展使用schmmit? 它似乎不适合波形产生应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "1G至6G MHz"是什么意思?

    您尝试解决的实际问题是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,先生,主扩展到1 GHz有一个加分项。 用于schmmit校正的6GHz格式,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不明白你在说什么。

    但没有逻辑设备能够处理6 GHz信号。