This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G09:除数据表中提到的测试条件外,适用于不同IOL的SN74AHC1G09的电压电平

Guru**** 2383500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/580767/sn74ahc1g09-vol-voltage-level-of-sn74ahc1g09-for-different-iol-other-than-test-condition-mentioned-in-datasheet

部件号:SN74AHC1G09

尊敬的先生/女士:

在SN74AHC1G09DBVR的数据表中,VOL (最大值)在测试条件下被称为0.44V,IOL = 4mA, TA =–40°C至+85°C @ VCC = 3V。 在我们的电路中,我们在IOL = 2.27mA时使用它,我想知道或计算VOL @ IOL = 2.27mA。 请您引导我这样做吗?

提前感谢您。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nilesh:

    已通知相应的工程师。 我们今天将与您一起回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nilesh,

    使用较低的IOL时,Vol将会变得更好(更低)。您的应用程序中是否有确切的Vol要求,超过该要求将会失败,或者这是作为参考? 我可以进行线性内插来估计体积,尽管数据表上无法保证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是的,我的 应用程序中有一个特定的批量要求,超出该要求将会失败。  我们将SI8600AC-B-is IC与此IC接口,其VIL额定值 < 0.410V。 我没有得到您的评论 “我可以进行线性插值来估计体积,尽管数据表上无法保证。”您能为我详细说明吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际只测试数据表中的测试条件,因此可以保证。

    但是,当在线性区域中使用时,MOSFET的行为方式类似于电阻器(这是RDS (ON)指定的)。 因此,只要您保持在允许的电流范围内,您就可以假定逻辑输出具有恒定电阻。 (对于足够小的电流,3.3 V电源电压(SZZZA010)数字集成电路的输入和输出特性图10也显示了这一点。)

    因此,压降可以通过欧姆定律计算。 线性插值显示0.25 V @ 2.27 mA的VOL (最大值)。 (如果您是偏执狂,请添加一个安全系数,但无论如何,这远远超出您的0.4 V限制。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!