This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:VCC=5V (图4)

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/580596/sn74lvc14a-vcc-5v-figure4

部件号:SN74LVC14A

您好,

SN74LVC14A数据表图4显示了设备电源中写入的“Vcc=5V”。
我认为这是规格的3.6 V (最大值)。

作为制造商,您是否可以保证(电气规格) Vcc=5?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP43x也不允许5V电压。 这显然是图4中的一个错误。

    (只有单栅LVC设备支持5 V;如您所述,对于十六进制逆变器,5 V既不指定也不保证。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,自助餐厅,

    该数据表上的图4中肯定有一个错误,但是您可以将5V应用于此设备的电源。

    请注意,"绝对最大额定值"表列出了从- 0.5 V (最小值)到6.5 V (最大值)的电源电压。 请务必注意,您将在我们建议的电源范围(最小2 V,最大3.6 V)之外操作设备,因此,我们不保证数据表上的任何规格能够保持该电源额定值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    详细解释后,我就明白了。
    由于设备直流特性是必要的,请考虑使用LVC1G14。

    此致

    自助餐厅