This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:SN74AVC4T774

Guru**** 2811885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/580897/sn74avc4t774-sn74avc4t774

部件号:SN74AVC4T774

我应该在SPI_OE*上使用哪个上拉电阻器?  数据表参考了选择与"驱动器"相关的电阻值,但数据表不清楚他们谈论的是什么驱动器。  

当我关闭VCCB电源时,通过10kOhm的拉力,我仍能获得零件的高漏电流。  我是否还必须向上或向下拉A1,A2,A3,A4和B1,B2, 除了SPI_OE*?外,B3,B4输入  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nathan,

    关闭其中一个电源时,必须确保所有I/O针脚均已接地。 如果您在其中一个电源关闭时让任何I/O引脚保持浮动,您将看到高泄漏电流。 您还需要确保电源在关闭时被拉至接地,否则也会出现高泄漏。