This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:CD4046B VCO计算问题

Guru**** 2760985 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/580164/cd4046b-cd4046b-vco-calculation-problem

部件号:CD4046B

您好,我从客户那里得到了有关VCO计算的信息,即使我查看了应用指南。 但仍然感到困惑。 你能帮你仔细检查一下吗?

谢谢

 

应用-  4046相锁回路作为FM解调器(使用相比较器I 用于VCO,带偏移)

要区分400kHz输入范围,

情况1:如果输入(引脚14)范围位于Ftyp到Fmax,则P1 (PIN2)=1,

情况2:如果输入(引脚14)范围位于Ftyp到Fmin,则P1 (PIN2)=0

问题1:如何计算R1,R2和C1的值以获得以下正确的频率?

Fmin=310KHz

典型值=383.8KHz

FMAX=471.194KHz

下面是我们计算出的另一个工具。 正确吗?

问题2:如果我们不需要外部低通滤波器,我们是否可以保持浮动? 目前,我们连接R3,C2,如下所示。

R3 =18K,C2=220P,fc=40.1KHz

 

 

 应用- 4046时钟发生器锁相环(使用相比较器I 用于偏置VCO)

使用CD4046B PIN2生成约300kHz的频率,MCU GPIO将信号发送至CD4046B引脚5 (抑制)和引脚14保持外部拉线高。

如果从MCU接收到的引脚5 (禁止)= 1高,则P1应输出频率。

问题3:在这种情况下,如果不连接低通滤波器,是否可以浮动PIN2和引脚9?

       R1,R2,C1如下所示。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图片无法显示在我的帖子上,因此我可以根据需要将其发送到邮箱。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    在此处发布图像的最佳方法是转到右下角的'丰富格式'选项,然后单击工具栏上的"插入/编辑媒体"按钮。 我发现在中复制/粘贴图像效果不好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jimmy:

    您将如何计算显示的值?
    要选择R1,R2和C1,您需要参阅应用手册中的图9以获得正确的值。
    R1用于选择中心频率,而R2用于选择偏移。 C1有助于定义相应R1和C1的中心和偏移频率。

    您不想拥有R3和C2值的原因是什么? 您是否不是使用VCO的反馈,而只是根据R2值设置VCO偏置?
    对VCO的反馈应该是直流信号,否则您将获得大量的切换,这将影响VCO的偏置点,如应用说明的图8所示。

    如果您正在进行FM解调,则需要为中心载波频率设置R1,R2和C1,并根据第18页FC应用手册中的公式为捕获频率选择R3和C2。

    最佳,
    Michael