This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:PWM的电平转换

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G57, SN74AHC1G125, SN74LVC1G97, SN74LVC1G99, SN74LVC1G98, SN74LVC1G125, SN74LV1T125, SN74LVC1G58, SN74LV1T34, SN74AHCT1G125, SN74LVC1T45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/580778/sn74lv1t125-level-translation-for-pwm

部件号:SN74LV1T125
线程中讨论的其他部件:SN74LVC1G57SN74AHC1G125SN74LVC1G97SN74LVC1G99SN74LVC1G98SN74LVC1G125,, SN74LVC1G58SN74LV1T34SN74AHCT1G125SN74LVC1T45

大家好,我有一个微控制器,只有3.3V容差输入。 我想准确地将其连接到5V PWM输入,同时驱动5V PWM输出。  

您会为该应用推荐什么TI器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要从5V转换为3.3 V,请使用电源电压为3.3 V且输入容差为5V的缓冲器。 AHC(T),LV1T和LVC系列中的所有器件都具有5V容限输入,因此您可以使用SN74AHC1G125,SN74AHCT1G125,SN74LV1T34,SN74LV1T125,SN74LVC1G125,SN74LVC1G125, SN74LVC1G57,SN74LVC1G58,SN74LVC1G97,SN74LVC1G98或SN74LVC1G99。

    要从3.3 V转换为5 V,请使用具有TTL兼容输入的5 V电源电压缓冲器。 AHCT和LV1T系列中的所有设备都具有TTL兼容输入,因此您可以使用SN74AHCT1G125,SN74LV1T34或SN74LV1T125。

    对于任何类型的转换,您都可以使用双电源转换器,如SN74LVC1T45。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。 我了解到SN74LVC1T45能够从3.3V PWM输入驱动5V PWM信号,并将5V PWM向下转换为3.3V PWM,这是正确的吗? 这样我就不需要两种不同的设备,我只需要控制传输方向?

    查看您列出的设备,我发现有些设备具有施密特触发器。 在确定与0-5V PWM信号精确连接的设备时,我应该注意哪些参数。 在我的应用中,我只需要使用输入捕获或生成高频PWM波。

    再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仅当您的硬件在两个方向上实际使用相同的I/O信号时,才可以使用单个SN74LVC1T45并切换其方向。

    (SN74AHCT1G125,SN74LV1T34和SN74LV1T125都出现在两个列表中。)

    这些器件都没有'real'施密特触发器,但适当的PWM信号不需要它们。 但是,如果信号的边缘比数据表中允许的速度慢,则必须使用真正的施密特触发器缓冲区(这些系列中有*17)。

    使用哪个系列取决于您需要的驱动力强度。