This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G07:SN74LVC3G07DCUR的温度

Guru**** 2770895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/578864/sn74lvc3g07-temperature-for-sn74lvc3g07dcur

部件号:SN74LVC3G07

请告诉我们TI器件型号SN74LVC3G07DC1R的 θJC和Tj最大值是多少?

 

谢谢!

Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christina:

    对于Tj (max),这实际上是我们 位于此处的头号常见问题解答

     我必须为 θJC值提交热量模型请求。  几天后应该会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    我可以知道我可以返回给客户的预计时间范围吗? 同样的 θJC也适用于SN74LVC1G126DBVR吗? 客户也要求SN74LVC1G126DBVR部件上提供此参数。

    谢谢!
    Christina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christina:

    热模型请求已完成。  以下是数据: