This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:输入引脚的脉冲过渡计时

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/578469/sn74lvc1g123-pulse-transition-timing-of-input-pins

部件号:SN74LVC1G123

尊敬的专家:

我的客户正在考虑SN74LVC1G123并有问题。

请问您有什么建议?

——问题——

关于输入引脚(CLR,A和B)  

(1)当rext/Cext正在放电时,是否可以转运?

(2)时间上是否有任何限制?

(3)此时Q输出是否保持为H?

(4)在表1的地方。 功能表,可能会使用。

正确吗?

请参阅随附的文件,详细说明。

感谢您的巨大帮助。

此致,

信一

 e2e.ti.com/.../short-transition-after-first-transition.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新一山

    想要澄清过渡是意味着高到低还是意味着低到高? 由于这是可再触发的,因此您可以有输入来再触发多谐振器,以保持高输出。
    当Cext充满电时,输出电压较低,并且在触发事件期间Cext会快速放电(发生的速度非常快),并开始重新充电。此时,输出会很高,直到达到设备内部的设定阈值。
    输入转换需要在检索器时间之外,否则,将忽略该转换。
    通过覆盖CLR输入,Cext会立即充电到Vcc,因此输出会变低。

    请在以下网址浏览有关sn74LVC1g123操作的应用说明: www.ti.com/.../slva720.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Shreyas

    感谢您的回复。

    我理解这一点
    SN74LVC1G123是可再触发器件,可继续输出"H"。
    如果输入转换在TRR中,则将忽略该转换。

    我将把您的答案发送给客户。

    如果他还有其他问题,我会和您谈谈。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Shreyas

    很抱歉发送了很多次。

    客户还有其他问题,您能提供建议吗?

    (1)当TRR中有输入转换时,将忽略它。
    此时,输出保持先前状态,H至H或L至L
    对吗?

    (2)当输入转换处于TRR时,设备是否有任何损坏的可能性?
    脉冲宽度介于100ns和200ns之间

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinichi San,

    使用可再触发多振动器,您可以在脉冲宽度之间触发设备,并且输出继续保持高。
    使用不可再触发多振荡器时,设备会忽略设备脉冲宽度内的触发事件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Shreyas

    感谢您的回复。

    我解释客户的情况。

    由于外部电容(22u至18u)和ESR (5ohm至200lhm)的长期变化,脉冲宽度已发生变化。

    脉冲宽度比初始值更短。

    在这种情况下,最佳的测量方法是更换电容器,但最终用户不接受。

    为了扩大脉冲宽度,他们正在考虑使用输入引脚。

    你以前测量过,它在TRR之间是去角的,但是 他们一直在输入脉冲,因为他们不知道脉冲宽度有多长。

    他们想知道在TRR内有输入引脚过渡时设备是否损坏。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新一山

    当针脚上有输入过渡时,不应存在任何损坏。 在TRR中,转换将被忽略。
    在最小再触发器时间之外,当有输入触发器时,脉宽保持高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Shreyas

    感谢您的回复和有用信息。

    我会将您的答案发送给客户并考虑。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一