This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC08:故障模式

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/579927/cd74hc08-failure-modes

部件号:CD74HC08

大家好。

在我们公司的一个项目的框架内,我们正在查找有关组件CD74HC08M及其 故障模式的信息。
我们有兴趣验证四个安全门之一发生的故障对其他三个安全门没有影响;例如,如果一个输出由于内部短路而一直处于高位,那么其他输出也会一直处于高位?

提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alberto,

    这取决于故障类型。 例如,如果出现灾难性过电压,则整个设备可能会损坏。 如果发生ESD事件,多个门也可能受到影响。

    根据我的经验,半导体会以短路的形式出现故障,直到它们使用足够的功率燃烧并形成断路。 如果功率受到限制,则短路可能会无限期地存在。

    我不确定这是否能回答您的问题,但设备中的每个门都是独立的。 它们共享相同的电源和接地,但FET是独特的。 如果发生故障,很可能只会影响一个门。

    TI不保证在故障模式下进行任何类型的操作,但这只是我的经验。