This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC32A:Tjmax规格

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157, SN74LVC32A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/578340/sn74lvc32a-tjmax-spec

部件号:SN74LVC32A
主题中讨论的其它部件:SN74LVC1G3157

大家好,

您能否为我提供我们的SN74LVC32A和SN74LVC1G3157的Tjmax的长期工作规范,我们的数据表中没有此规范? 谢谢。

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好南方:

    这是我们的第一个常见问题,答案位于 此处

    如果我能提供进一步帮助,请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    谢谢,此问题的答案如下所示,但我的客户使用这些逻辑设备时没有数据表额定值,例如环境温度高于85C。 客户认为逻辑设备的功率消耗应该很低,当环境温度超过规格时,可能也在Tjmax范围内,因此我们的部件也可以工作。 您是否知道这两种设备的Tjmax适合长时间工作?



    对于逻辑器件,除非另有说明,否则TJ (max)等于数据表的绝对最大额定值表中列出的最大存储温度(Tstg (max))。

    在数据表额定值范围内工作时,任何逻辑设备都极不可能达到其最大结温。 我将简短地说一句,但我只想说,如果您在环境温度和输出功率的最高数据表额定值下操作逻辑设备,结温可能仍远低于允许的最大值。


    此致,
    南方
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果设备的额定温度为85C,则我们不保证超过该温度的操作。