This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G74:SN74AUP1G74用于分频器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/580009/sn74aup1g74-sn74aup1g74-used-for-frequency-divider

部件号:SN74AUP1G74

您好,  

我们想使用 SN74AUP1G74作为频率2分频器,从96kHz生成48kHz,有可能吗? 具有以下连接。  

但我恐怕我们可能会失去第一轮。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将反向输出连接到D确实会创建分频器。

    初始输出状态未定义。 但是,该逻辑符号不完整:您可以随时使用P̅R̅E̅ 或C̅L̅R̅ 输入将状态设置为已定义的级别。