This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4.0106万B:使用开路集电极触发12V输入至5V输出

Guru**** 2554140 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4504B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/579741/cd40106b-use-an-open-collector-to-trigger-12v-inputs-to-5v-outputs

部件号:CD4.0106万B
主题中讨论的其他部件:CD4504B

您好,

我想创建一个简单的电路,将0至5V或0至12V的逻辑信号转换为0至5V的简单输出。

您是否可以推荐一个具有开路集电极或开路漏极的逻辑电路来实现该转换,并通过上拉电阻器将输出连接至5V。

我有很多输入,所以我尝试简化电路。 可以是反相还是非反相。

谢谢

Christophe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Christophe:

    最适合此应用程序的设备是CD4504b. www.ti.com/.../cd4504b。
    您需要对VDD和VCC适当地施加电压,以获得所需的输入容差和输出电压水平。

    您也可以使用具有5V电源的CD4.0106万B,但当输入为12V时,它们将夹紧到5V导轨上,因此您需要在输入上放置一个10k电阻器以限制进入器件的电流。 这有一个缺点,即您消耗的电流较高。 此外,如果您使用的是快速数据速率,则另一个缺点是输入RC导致的输入边缘速率缓慢,我们通过添加系列电阻创建该输入RC。

    我希望这能有所帮助。 如果您还有其他问题,请告诉我。

    最佳,
    Michael