This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:Tw (输出脉冲持续时间) at Ta=-30C ->0C -> 25C

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/579570/sn74lv123a-tw-output-pulse-duration-at-ta--30c---0c---25c

部件号:SN74LV123A

您好,

 

关于SN74LV123A上的TW (输出脉冲持续时间Q/_Q),我的客户询问以下问题。

・当温度(Ta)更改为Ta=-30C ->0C -> 25C时,TW如何变化?

(假设外部电容器和电阻器不受温度影响。)

 

(问题)

(1)我将在切换特性(数据表第7/8页)中参考Tw定时,Ta=25C /Ta=-40 - 125C。

 例如,根据数据表(第7页),

(文本=0.01uF,文本=10Kohm)

TW:100US (典型值),Ta=25C时  ,TW:90US (最小值)/110us (最大值),Ta=-40C至125C时

因此,当Ta更改为Ta=-30C ->0C -> 25C时,Tw将在90US和100us之间变化。

我的理解正确吗?

 

(2)还是需要参考以下应用曲线?

(数据表第17页,图15.输出脉冲的变化)

我无法清楚说明上面的曲线与切换特性的TW之间的关系(数据表第7/8页)。

请您提供一些建议或通信网络吗?

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tao,

    您对限值的理解是正确的。我们可以保证脉冲宽度在90US至110uS之间变化,在-40至125C温度范围内。 由于您的应用使用案例在临时范围内,因此这是适用的。
    典型曲线在实验室中收集,因此它们是观察值。曲线和规格表应紧密对齐。
    90至110us的20 % 变异为~Ω,这比以绝对值显示的8 % (2 % 至6 %)的图表更差。尽管R和C的差值比较也不相似。