This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:如何检测方向

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/579737/txb0108-how-to-detect-the-direction

部件号:TXB0108

你(们)好

我阅读了以下文件。 但我不理解此设备如何检测方向。

http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/scea043/scea043.pdf

(2个自动方向感应电压转换器架构)

您能否提供有关此设备的发展方向的任何详细信息?

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Koji:

    简而言之,设备不会检测到方向。 它具有弱4K缓冲区驱动输出,因此通过过度驱动输出缓冲区来启动行上的任何方向更改。

    例如,假设A1是输入,B1是输出。 如果B1在输出处驱动逻辑高电平,并且B端口上的设备决定要驱动线路低电平,则必须吸收该4K缓冲器提供的所有电流。 一旦B端口上的设备吸收电流并使线路处于低位,A1将输出逻辑低位。 现在,A1是输出,B1是输入。