This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206:TXS0206

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/579496/txs0206-txs0206

部件号:TXS0206

对于VCCA 1.2V和VCCB 1.8V,您能否确认数据线的最大数据速率?

从数据表中,它被称为40Mbps。 但是,不清楚这是每个数据行还是整个设备(4个数据)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与脉冲持续时间(或与切换特性表中的传播延迟)的比较表明,这适用于任何单一数据线路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    克莱门斯是正确的,它适用于任何单个数据行。 可以有多条数据线以40 Mbps交换。