This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:有关OE输入电压电平的说明

Guru**** 2554080 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/579470/txb0108-clarification-on-oe-input-voltage-levels

部件号:TXB0108

在TXB0108数据表的表6.3 中,它将OE的VIH (高电平输入电压)列为MIN = Vcca x 0.65 和MAX =+5.5V。  这是否意味着无论Vcca或Vccb的电压水平如何,OE引脚都能承受+5.5V的电压?

例如,我的实际设计使用Vcca =+2.5V,Vccb =+3.3V,并将OE连接到+3.3V。  这是否有问题?  我担心将OE与Vccb绑定可能是一个问题,因为OE电路引用Vcca,而Vccb的电压高于Vcca。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Brent,

    正确。 您的实施没问题。 您不想将其与VCCA绑定,是否有任何具体原因?