This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A-Q1:SN74LVC125A-Q1的最大CPD值

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/579024/sn74lvc125a-q1-max-cpd-value-of-sn74lvc125a-q1

部件号:SN74LVC125A-Q1

大家好,

  我的客户正在考虑使用SN74LVC125A-Q1。
 他想使用CPD计算动态功耗。
 但是,数据表中仅描述CPD的典型值。
 请告诉我CPD的最大价值?
 即使是粗略的价值,我也想知道。

使用条件
    VCC=3.3V或1.8V
    温度=-40~125℃
  
此致。
Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tokumoto-San,

    恐怕我们没有为CPD规格指定最高值。

    虽然为最坏情况(即使用最大功耗)设计系统是正常的,但活动区域中的逻辑功耗始终使用'Typical (典型)' CPD 规格计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maier-San,

     非常感谢您的及时回复。

     我的客户还需要估计最大电流消耗
     包括SN74LVC125A-Q1的电路。
     根据你的答复,我了解我们可以估计目前的消耗量
     SN74LVC125A-Q1,在上述情况下使用典型CPD。

     我的理解是否正确?

    此致。
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tokumoto-San,

    如果您正在查找峰值电流,您可以参考 ΔICC μ A,500μA μ A的最大值。

    CPD用于计算总功耗,如应用报告CMOS功耗和 CPD计算中所述

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maier-San,

    非常感谢您的及时回复和一些建议。

    当我估计峰值电流时,我将使用⊿μ A ICC计算它,
    当我估计活动区域的平均消耗电流时,
    我用CPD计算。


    此致。
    Tsuyoshi Tokumoto