This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:浮动输入和旁路电容器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/579184/txb0104-floating-inputs-and-bypass-capacitors

部件号:TXB0104

大家好,

如果我不使用TXB0104的其中一个通道,我该怎么做...是否可以让它保持浮动?

此外,在Vcc引脚上使用0.22uF旁路电容器是否正常?

谢谢!

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jared,

    长话短说-您可以将TXB0104上未使用的PIN保留为浮动状态,因为它们不是真正的浮动状态。

    您也可以使用0.22uF电容器进行旁路。

    更多信息如下:

    TXB0104的每个通道都产生一个弱闩锁- A侧的输出将A输入强制到相同的电压,而A侧的输出将输出B,并将B输入强制到相同的电平。  这就是为什么TXB系列零件具有如此低的驱动电流的原因。  它们必须被过度驱动才能改变国家。  这也是您可以让输入保持浮动的原因。  如果未连接,它们将自动驱动到有效状态。

    旁路电容器的值很重要,但其 频率响应特性对于旁路电容更重要。 我在 这里找到了Intersil相当不错的应用说明。 基本上,在频率扫描上,电容器在达到某一点时就像电容器,但在较高的频率下,它的感应特性会接管,它看起来更像一个电感器。

    一般而言,有旁路电容器比没有旁路电容器更好。  对于预期的噪声带宽来说,拥有一个阻抗最低的设备是最佳解决方案,有时这意味着具有多个并行旁路盖。