This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:VILmax规格错误?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/578748/txs0104e-vilmax-spec-is-wrong

部件号:TXS0104E

 TXS0104E上的VILmax规格极低,为150mV。 这与I2C规范不兼容,实际上也与我所知道的任何逻辑系列不兼容。  I2C的规格是VOLmax = 0.4V, TXS0104E 的VILmax = 150mV,然后a)噪声余量为负值,b) VOLmax很容易高于VILmax,因此无法检测到低状态。 我所知道的逻辑系列的VOLmax值不超过150mV,因此我丢失了一些东西,或者数据表中出现错误。

附加说明:噪声余量定义为门A的VOLmax和门B的VILmax (门A驱动门B)之间的差值。 因此,VOLmax必须小于VILmax,或者您两个都没有噪声余量,并且您不能保证门B将看到逻辑电平。 例如,对于I2C,规格是VOLmax = 0.4V,VILmax = 1V (用于3.3V逻辑)。 所以I2C具有600mV的噪声余量。 正常的3.3V CMOS具有 VOLmax = 0.4V和VILmax = 0.8V,因此噪声余量为400mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS器件("S"="开关")使用通电晶体管,其在打开时的行为与电阻器类似,因此输入和输出之间会出现压降,这取决于流经该器件的电流(请参阅数据表的"典型特性"部分)。

    需要150 mV的输入电压限制,以保证在指定电流下0.4 V的输出电压限制。 如果您的实际电流较低,或者如果您可以在输出上使用较高的低电平电压,则可以在输入处使用较高的低电平电压。 (要 Ω 您自己的电路,请假设有源开关是电阻器,其最坏情况下的电阻为250 μ A。)

    VOLmax小于VILmax仅可用于活动设备;这对于无源交换机是不可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clemens:

    感谢您的解释。 非常乐于助人

    邓肯