This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:它能否支持48Mbps的TDM音频日期

Guru**** 2550430 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/579054/txb0106-can-it-support-tdm-audio-date-at-48mbps

部件号:TXB0106

您好,

我们需要一个具有如下要求的级别转换器。

  • 1.5V至3.3V
  • 双向
  • 推拉
  • 5个通道
  • 最大速率为 48Mbps:
    • 英特尔HD音频数据输出:串行TDM数据输出到编解码器。

      串行输出采用双泵传输,比特率为48MB/s

我看到TXB0106最高可支持50Mbps。  您认为它太边际化了吗?  或者您是否建议使用支持更高数据速率的部件? 客户如何使用TXB0106进行板载设计以获得48Mbps?

谢谢!

Antony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HDA信号严格是单向的。 那么,您为什么要使用具有自动方向感应功能的双向电平换档器?

    我建议为BCLK/SYNC/SDO/RST使用4位设备,为SDI使用1位设备。 哪一个使用3.3 V,控制器或编解码器?