This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:SN74AVC16T245输出

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/578755/sn74avc16t245-sn74avc16t245-output

部件号:SN74AVC16T245

大家好,

当OE为低电平,DIR为高电平时,信号应从A传输到B,现在如果端口输入信号 为三态,B的输出是什么? 高级? 低水平还是三态? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当DIR为高时,的行为与正常CMOS输入类似,不能浮动。 烟雾信号可能会报告此错误情况;请参阅 常见问题