This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:OE = VCCA = 0V,而VCCB = 3.3V时的行为

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/578404/txs0108e-behavior-when-oe-vcca-0v-while-vccb-3-3v

部件号:TXS0108E

团队-

这与使用TXS0108的产品的开机顺序和/或故障模式有关。

假设OE = VCCA = 0V,而VCCB = 3.3V。  (显然,这不是该部件的操作方式)

B端口是什么样子的?  

引脚是否通过Rpub向上拉VCCB,如数据表中的图所示?

谢谢,Best,S. Dunbar,AFA Coloradao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果任何电源处于接地状态,则所有I/O端口都将处于高阻抗状态。 内部上拉将不会激活。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复;

    您的描述与数据表中的简化图相反,尽管我认为第17页上描述了(如您所做的)上拉的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是因为它是一个简化的图表,并不显示所有实际的内部电路。 它仅用于对如何驱动输出提供基本了解。

    我刚刚在实验室中对其进行了测试以进行验证,我可以确保如果任何一个电源接地,无论OE引脚的状态如何,所有I/O端口都将处于高阻抗状态,并且内部上拉功能将被禁用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的验证...也许最好在数据表中的某个位置添加几句话来澄清这一点-我知道其他级别转换器通常会澄清这一点。 再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在内部联系我,我们有一些数据与您的结果相矛盾。谢谢,Best,S. Dunbar,AFA Colorado