This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单向电压转换器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/578516/unidirectional-voltage-translator

主题中讨论的其他部件:LSF0108, SN74LVC8T245

任何人都可以推荐一个单向电压转换器,在高频(>5MHz)下将(1.8 ,3.3 ,5V)信号转换为3.3V。 我想用单向电压转换器替换上述原理图中的LSF0108,因为在上述原理图中,当我尝试仅从线路5中获取输入时,我无法读取接地,因为源为零的电源无法下沉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    已通知相应的联系人以帮助您解决问题,他们应尽快回复您。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chaitanya,

    我认为SN74LVC8T245是一个很好的替代品,它具有我们转换器中最高的驱动强度,并且可以在这些电压下工作。 但我认为我们没有任何引脚可用于引脚交换。