This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:LSF0108_Q1

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/578183/lsf0108-q1-lsf0108_q1

部件号:LSF0108-Q1
主题中讨论的其他部件:LSF0108

如何将LSF0108用于SPI。 任何人都可以给出电路图(输入为1.8 ,3.3 ,5,输出始终为3.3)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    相应的工程师已收到通知,并将很快作出回应。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chaitanya,

    您可以这样连接它:

    您必须根据驱动设备的电流吸收能力和所需的数据速率来确定上拉电阻大小。 您可以在数据表的第13页上找到有关上拉电阻大小的信息。