This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4024B:分频器示意图

Guru**** 2673945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/578121/cd4024b-frequency-divider-schematic

部件号:CD4024B

我需要正确使用IC将信号发生器的输入波分为32和8 (我知道任何数字都是2,4,8,16,32,64,我想是这样)  我假设输入 波是正弦波还是方波都无关紧要。 我还假设只要我在芯片的极限范围内,波幅就不会有影响。 在我的情况下,我输入了一个正弦波,电压为2伏,峰值为1伏,峰值为1伏。 下面是我对如何将其连接起来以使我尝试完成的部门的理解。 我有VDD到+8v DC 和VSS到GND。 我还有Reset to GND (重置为GND)。 输入波连接到引脚1 (CLK)(正极导线连接到引脚1 负极导线直接从波形发生器接地)这里是我失去信号的地方。 我使用示波器测量任何Q输出上的+V (如果我记对的话,似乎是2V),但我没有得到输出方波。 (示波器正极导线至Q1或任何其他Q)(负极导线至GND)。 我的来源是电源,但最终将是独立电池。 因此,一旦电路工作 并集成到便携式设备中,所有接地连接在一起,并连接到电源的公共端子,最终连接到电池的公共端子。 请帮助。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Blake,

    您在正确的轨道上,正弦波输入是可以接受的,因为这些输入是施密特触发器,因此它们可以承受缓慢上升的输入。
    但是,输入不应呈负值。 输入将钳制负电压,并且-1V信号将超过器件的绝对最大值- 0.5。
    2V信号幅值也可能不够。 您需要确保输入符合Vil和VIH规格,以获得定义的高和低输出。 请查看设备的电气特性。对于8V直流电源,VIH可能接近3V,如果信号高于此值,则更好。

    如果您有其他问题,请告知我们,我们很乐意为您提供帮助。
    最佳,
    Michael