This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:我的设计SN74LVT125帮助

Guru**** 2509995 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVT125, SN74LV4T125, SN74AVC4T245, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/578543/sn74lv4t125-help-in-my-design-sn74lvt125

部件号:SN74LV4T125
主题中讨论的其它部件:SN74LVT125,, SN74AVC4T245LSF0108

我希望始终通过电压转换器检测从双向线路到输入引脚1的输入。  使用电压转换器是因为双向线路中的逻辑电平可能是1.8 或3.3 或5。 但我的微控制器只能读取3.3V逻辑。 最初由于我的设计,我选择了一个双向电压转换器,但由于一些修改,我不得不使用单向电压转换器。 是否使用SN74LVT125。 输入信号将以高达10MHz的高频发出。 SN74LVT125是否 支持,线路中的电流将约为50mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVT125不是转换器。
    SN74LV4T125具有5V容差输入,因此可用于从5V向下转换至3.3 V。此外,在3.3 V下,其最低高电平输入电压为1.35 V,因此可用于从1.8 V向上转换

    CMOS输入具有极高的输入阻抗,因此不会明显影响信号。 但50 mA意味着较大负载,这可能导致压降;确保电路中的高电压实际高于1.35 V

    SN74LV4T125非常适合这种情况,其输出不需要任何上拉电阻。
    (SN74AVC4T245有两个电源,这意味着其所有输入必须使用相同的电压水平。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从3.3 到3.3 的翻译是否有效
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我使用lsf0108时,我遇到的问题是提供输入(给硬件的双向引脚)的设备无法接收上拉电流。SN74LVT125是否有此类问题? 我还尝试从上述电路实现双向功能。 TI是否有任何此类小型信号MOSFET,其额定电流为100mA,工作切换频率为10MHz左右
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当在VCC = 3.3 V的情况下运行时,高输入信号的有效范围是从1.35 V到5.5 V。您的3.3 V在此范围内。

    SN74LV4T125可吸入8 mA。

    您说过您需要一个单向翻译。 为什么您突然需要双向的? (TI不会制造单独的MOSFET。)