This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:关于SN74AVC16T245DGGR的热插拔

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/578571/sn74avc16t245-about-hotswap-of-sn74avc16t245dggr

部件号:SN74AVC16T245

尊敬的支持团队:

SN74AVC16T245DGGR是否支持热交换? 如果没有,您可以推荐一个吗?  客户需要将3.3V LVTTL信号转换为1.5V 。Tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第1部分说:

    VCC隔离功能–如果任一VCC输入为GND,则两个端口均处于高阻抗状态