This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:关于LSF0102输出能力

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, SN74LVC2T45, SN74AVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/578214/lsf0102-about-lsf0102-output-ability

部件号:LSF0102
主题中讨论的其它部件: SN74LVC2T45SN74AVC2T45

尊敬的支持团队:

对于LSF0102,如果在推拉模式下操作,输出端口的驱动能力如何?  

客户请求20mA输出能力, 即他们希望此芯片可以像缓冲器一样工作。 他们能吗?

在D/s中,有一个规格为64mA的iPass,这是否仅显示电流容量的规格? (输出电流等于输入电流)。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LSF设备是无源开关;它们没有任何驱动能力。

    输出上可以承受的负载由实际驱动LSF输入的设备的驱动强度减去LSF的接通电阻来决定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens:

    感谢您的回复!

    还有一个问题: 如果客户将其用于推拉应用,他们是否应该连接上拉电阻器?  如果不是,放置RPU的后果是什么? (客户想要共享OD和推拉电路),谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LSF不是推挽式设备;它从不会驱动其高输出。 如果输入处于高状态,它将关闭通过晶体管,并依靠外部上拉以在输出处获得定义的高电压电平。

    低电平,高电平或两者都需要20 mA的驱动强度?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Clemens:
    感谢您的回答!
    是的,它们需要20mA来实现这两种。
    那么,您的意思是,即使驾驶员侧是推拉式接口,LSF仍需要在输入和输出处使用上拉电阻器吗? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LSF需要在任何输出处进行上拉。 (当您实际上没有将其用于双向信号时,某些引脚不是输出。)

    自动方向传感设备不能具有高驱动强度,因为它们必须允许其他设备覆盖信号。

    看看方向控制的转换器。 20 mA比SN74AVC2T45可以处理的电流高,因此唯一的选择是SN74LVC2T45。