This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为循环冗余检查提供逻辑

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/578050/coming-up-with-logic-for-a-cyclic-redundancy-check

主题中讨论的其他部件:MSP430F2001

大家好,我有一个14x 14 mm FPGA芯片,我计划将其用于16位CRC,但我正在考虑用替代的较小芯片替换它,以节省主板空间。 是否有可执行CRC的小型现成设备可用? 如果不能,我可以使用2个较小的8位比较器芯片来完成我的任务吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是想补充一点,我正在尝试在不使用微控制器 来执行 CRC的情况下完成这项工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有我知道的CRC芯片。

    循环冗余检查计算中所示,您需要一组移位寄存器(触发器)和XOR门。 比较器没有帮助。

    最好使用小型微处理器(例如,采用QFN封装的MSP430F2001)。 您需要串行还是并行I/O?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你的回复,克莱门斯! 我的设置有串行输入,但我无法为应用程序使用微处理器。