This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:电压转换

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TXB0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/578336/lsf0102-voltage-translation

部件号:LSF0102
主题: TXB0302中讨论的其他部件

 

我正在比较以下两种电平换档器设备:

 

供应商

设备

通道

最大速率

TPD

VA

vb

状态

软件包

TI

LSF0102DQER

200Mbps

1.3纳秒

0.95 - 4.5

1.8 - 5.5

活动

QFN8.

TI

TXB0302DQMR

100Mbps

15.5ns

0.9 - 3.6

0.9 - 3.6

活动

QFN8.

 

您能否解释一下这些设备的体系结构之间的差异?

 

QFN8.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF0102是一个被动转换器,您可以将它看作是一个将输入连接到输出的开关。 任何驱动强度都将来自外部上拉电阻器或主机设备。 对于升转换,需要外部上拉电阻器。 对于下移转换,您不需要外部上拉电阻器,但仍可使用。 您可以将此转换器用于漏极开路和推挽式应用。

    TXB0302是一款有源转换器,其输出由内部1k欧姆缓冲器驱动。 此转换器可在上升或下降边缘提供高达15mA的驱动,在直流状态下提供20uA的驱动。 您的主机设备需要能够输出/吸收3mA的电流,以过驱动内部1k缓冲器并在线路上启动方向更改。 此转换器只能用于推挽式应用,不能与外部上拉电阻器一起使用,除非它们大于20k欧姆。