This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:终端处理方法

Guru**** 2926590 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4046B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/578109/cd4046b-terminal-processing-method

部件号:CD4046B

您好,

请告诉我在不使用CD4046B的VCO功能时如何处理终端。
4引脚 →?
5针 →?
6引脚 →?
7引脚 →?
9针 →Ω?
10引脚→Ω?
11引脚→?
12引脚→?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚4为输出,可保持打开。

    引脚5是CMOS输入,必须具有有效电平;将其设置为逻辑1以禁用VCO。

    C1 (针脚6,7处)必须至少为100 pF (对于VDD = 5V);我不知道如果VCO不运行,是否需要此值。

    引脚9是一个模拟输入,因此我想您可以将其连接到任何有效电压电平。

    引脚10是一个输出,可以保持打开状态。

    R1 (针脚11处)必须介于5 kΩ 和1 MΩ 之间;我不知道如果VCO不运行,是否需要此功能。

    R2为选装件,因此引脚12可以保持打开状态。