This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T08:重置逻辑

Guru**** 2813505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/578223/sn74lv1t08-reset-logic

部件号:SN74LV1T08

你(们)好

我正在使用SN74LV1T08进行复位逻辑。我不确定使用此IC的Y输入电源电压。

但我有一些疑问:

1.输入端和输出端是否需要上拉电阻器?

2.我正在使用这个上拉电阻器,所以当我没有输入设备时,默认情况下会是逻辑高电阻。但这里有一个我不知道输入信号电源电压的信号。我如何使用这个部件?

3.如果我正在使用上拉电阻器,那么它将如何工作?

请参阅下面我计划使用的图:-

请尽快回复。

谢谢

Ashu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在输入端,如果输入可能在LV1T08通电时浮动,则需要上拉。 上拉电流始终与LV1T08使用的VCC相同,因此如果您不知道VCC的级别是什么,则没有问题。

    在输出端,仅当您需要有效的电压级别时才需要上拉,即使LV1T08已关闭。