This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:VCC以5V供电

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/578132/sn74lvc14a-vcc-powered-at-5v

部件号:SN74LVC14A
主题中讨论的其它部件:SN74AHCT14

您好,

最近 ,我意识到我为LVC14部件供电的是5V,而不是某些设计中推荐的3.3V。 我注意到数据表显示VCC的绝对最大额定值高达6.5V。 我猜所遵循的IC流程和设计规则允许设备以5V工作。 功率消耗或定时参数可能不会超过3.3V。 这就是为什么该器件的规格高达3.3V? 对于小逻辑LVC系列,VCC最高可达5V。 您能否告知此错误的影响?

展望未来,我正在考虑用ACT14取代LVC14。 功耗和速度不是任何问题。您怎么看?

巴西

戈登

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的观察表明,5 V应该在实践中发挥作用。 可能。 绝对最大额定值表明不会造成永久性损坏。

    如果我不得不猜测,我可以想象在以5 V运行时,同时切换所有输出会导致太多噪音(这就是为什么逻辑太少允许这样做的原因)。

    您只提到功耗和速度是不重要的,因此如果您关心价格或噪音,并且如果您可以忍受较低的驱动强度,请选择SN74AHCT14。