This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH2T45:SN74AVCH2T45 MDIO应用

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/577789/sn74avch2t45-sn74avch2t45-mdio-application

部件号:SN74AVCH2T45

大家好,

我的客户一个项目使用了此部件,此项目已运行RTMed超过一年, 他们 的系统 在市场上运行超过一年并且没有问题,最近客户反馈说,他们的市场退回了一些故障设备。

 我们的SN74AVCH2T45的最大输入转换上升或下降速率规格为5ns/V,但客户应用的信号约为100ns/V,这超出了规格。客户对此问题有一些问题,请帮助提供您的意见,谢谢

1.如果客户无法满足此规格,对我们的部件和故障模式有何影响? 请帮助提供有关此故障模式的更多详细说明。

2.对于这种返回故障设备,在实验室中重现此问题并不是很容易,为了更容易重现此问题,客户 将输入信号从100ns/V更改为200ns/V,现在很容易在实验室中重现此问题。 如果此问题与输入转换上升或下降速率规范有关,为什么在市场上长期没有问题,但在很长一段时间后,此问题会发生? 老龄化的影响是什么? 您知道他们的市场中有很多产品,并且输入转换上升为100ns,这些产品在市场中是否存在任何风险?

此致,

南方

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好南方

    我担心我们无法保证我们的部件超出数据表值-即,我无法告诉您它将如何失败,或者如果违反规格,您不应该这样做。  每次在第一个慢速边缘上都可能失败,或者从不失败。

    如果您想知道为什么会出现这种情况,我们有一份关于“慢速或浮动CMOS输入的影响”的应用报告,它解释了发生的情况。

    很抱歉,我不能提供更多帮助。