This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPGA编程器可用于部件号:TPC1280MGB176B

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/577757/fpga-programmer-available-for-part-num-tpc1280mgb176b

 是否有可用于部件号TPC1280MGB176B的FPGA编程器。 是否可以使用Microsemi Silicon雕塑家III进行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    请原谅我的无知,但TPC1280MGB176B是德州仪器(TI)的一部分吗? 我在我们的数据库中没有找到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们从90年代中期开始就没有制造过这些设备。
    此业务当时由Actel购买。
    Microsemi应该能够回答此问题。 或者可能是一些较旧的编程供应商,如DATAIO。
    此致,
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

     TPC12xx FPGA已有20年未加入TI产品系列。  您可以在罗彻斯特电子公司(Rochester Electronics)找到它们: https://buy.rocelec.com/buy/search?q=tpc128&manufacturers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人知道这些零件是否存在当前编程器? 我正在与Microsemi合作,讨论他们的Silicon scortor III,但至今未能对这些零件进行编程。 谢谢你。