This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A:输入引脚ESD保护的内部电路

Guru**** 2813475 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/577792/sn74lv14a-internal-circuit-for-esd-protection-of-input-pin

部件号:SN74LV14A

您好,

我的客户正在使用SN74LV14A。
他想了解输入引脚的内部电路。
特别是,他想知道输入的ESD保护电路。

请问,您能否提供输入引脚ESD保护的内部电路的信息?

最好的餐厅
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如数据表的7.1 和7.3 部分所示,输入具有过压容限,即即使VCC较低,也允许它们升至5.5 V。 这意味着从输入到VCC没有ESD保护二极管

    但不允许输入低于GND,如果降低,则有输入钳位电流规格。 这意味着有ESD保护二极管从GND到输入。