This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX517EVM:生成与TX517EVM板上的频率不同的频率

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TX517EVM, TX517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/604460/tx517evm-generate-different-freq-than-the-ones-already-on-the-tx517evmboard

部件号:TX517EVM
主题中讨论的其他部件: TX517

尊敬的TI朋友:

我们希望使用TX517EVM生成不同的频率(400 kHz ~ 800 kHz)。  如用户手册第10页表4 (www.ti.com/.../slou317b.pdf)中所述,我们可以生成4种不同的频率,从10MHz到100MHz。 此频率范围适用于医疗应用。 但是,我们计划将 TX517EVM用于声纳应用。 在声纳应用中,我们通常使用 400 kHz ~ 800 kHz之间的频率。 是否有一种简单的方法来配置 TX517EVM的输出频率?

一如既往,感谢你们的大力支持:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sajad:

    TX517EVM附带了预编程FPGA,可控制EVM生成的频率。 遗憾的是,此特定EVM并非设计为客户可配置。

    此致,

    奥卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Olu:
    感谢您的回复,Olu。

    如果我们在即将推出的产品中使用此芯片,我们需要知道至少此芯片可以产生400 kHz ~ 800 kHz范围内的信号。 如何验证TX517EVM是否能够产生该范围的频率?
    或者,如果TI能够共享预编程FPGA代码,那将是非常好的选择。 TI将从在我们的产品上销售此芯片中受益,并将加快我们的开发时间。

    再次感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sajad:

    根据数据表第1页,TX517的最大更新速率为100MSPS,但没有最低频率要求。
    这是因为设备通过PWM频谱整形来构造发射信号。
    基本上,查看数据表的第11页,您可以使用OUA和OUTB引脚来形成所需的任何信号形状(由它们的差异形成)。

    遗憾的是,我们无法共享预编程FPGA代码。

    此致,
    奥卢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们仍在寻找将TX517EVM的输出频率更改为400kHz或800kHz的方法。 是否可以从外部控制此主板?

    我们曾考虑使用OMAP L138 LCDK生成PWM波,然后将此PWM波作为输入提供给TX517EVM。 然后,TX517EVM将根据我们将TX517EVM作为输入提供的PWM生成输出频率。 但是,我不知道这是否可行。

    欢迎您提出任何建议或建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后一个问题非常重要,因此我为它制定了新的主题。 请使用下面的主题给我提供您的答案:
    e2e.ti.com/.../61.3465万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olu:

    是否确定没有最低频率要求? 以下是根据用户手册(www.ti.com/.../tx517.pdf):)推荐的TX517操作条件

     INNxx,INPxx输入采样率的最小值为1MSPS,高于我们的要求(400kHz)。 但是,我不确定此最小值是否与TX517的输出频率相关。  

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sajad:

    输入和输出频率要求不同。 输入有最低频率要求,但输出没有。 您可以使用高采样率来创建低频率输出信号(您在一个周期内的采样点只会多于高频率输出信号的采样点)。  

    此致,

    奥卢