This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 74ACT1.6244万:钳位二极管电压等级排列

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/606477/74act16244-clamp-diode-voltage-level-arrange

部件号:74ACT1.6244万

高逻辑团队

部件号:5962-9202201MXA (SNJ54ACT16244WD)920.2201万 (SNJ54ACT16244WD)</s>1.6244万

                      具有三态输出的16位缓冲器/线路驱动器

我能否获得下面红色框中的“钳位二极管电压电平”信息。

祝您一切顺利

杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gerald,
    这可以从VI.的绝对最大额定值条目中推断出来
    在这种情况下,输入电压为-0.5V至VCC+0.5V。 这表示二极管接地和VCC将开始在VCC上方和下方导电约500mV。
    此致,
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wade

    感谢您的回复。

    1.我们能否如上图所示获得AHC和TI逻辑系列HD处的钳位二极管电压信息?
    2.我们能否获得信息并记录每个温度的降额(例如-40C,25C,70C,125C)

    如果您有任何疑问,请随时与我联系。

    此致
    杰拉尔德