This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:液位转换器仅在一个方向上工作

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXB0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/606499/txs0102-level-converter-works-only-on-one-direction

部件号:TXS0102
主题中讨论的其他部件: TXB0102

大家好

我正在使用TXS0102将1.8V器件无线电模块与3.3V MCU连接。

由于未从MCU接收到数据,我探测了线路,并注意到AT命令已从3.3V设备成功发送到TXS0102,AT命令已成功转换为1.8V并发送到无线电模块, 无线电模块在1.8V电压下正确响应命令,1.8V信号未转换为3.3V,因此MCU不会重新接收数据。

是什么原因导致了这种行为?

此致,

Andrea。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrea:
    您能否提供1.8V至3.3V转换的范围快照?

    了解以下内容也将很有帮助:
    最大数据速率
    1.8V驱动器强度(最大汇电流)
    1.8V驱动器的边缘速率
    负载电容(在TXS设备的两侧)-如果线路电容未知,则连接的设备数量和轨迹长度将有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    数据线为11.52万波特UART。

    1.8V是来自无线电模块的辅助电压。声明的最大输出电流为100mA

    参考电压上有100nF电容器(1.8V和3.3V)

    在数据线路上,有56pF电容器来过滤射频噪声(在~1GHz时自谐振)

     对于3.3V线路,1.8V线路3 cm 周围的数据迹线长度小于1 cm。

    这是示波器,其中CH1 (黄色)是从MCU到无线电模块的3.3V线路,CH2 (蓝色)是从无线电模块到MCU的1.8V

    在下一次拍摄中,我将探头从线路的1.8V侧(从模块到MCU)移至3.3V侧。

    此外,下面将详细介绍从无线电模块到MCU的1.8V信号

    如果您有任何解决方案,请告诉我

    谢谢!

    Andrea。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息/示波器镜头。

    I/O线路上增加的电容可能会导致转换过程出现问题。 我已请我们的翻译专家仔细查看此帖子。 在我们等待他的回复时,您是否可以获取翻译的放大范围快照? 很难从上面的图片中看出边缘上发生了什么。 我正在寻找一触式触发器的位置,它应该在上升边缘后的前30-100 ns内(向上的刻度为50us;500ns刻度可能会显示我们需要看到的内容)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Andrea,

    1.8 是否与Vcca绑定,3.3 是否与Vccb绑定? 您在向相反方向发送数据之前需要等待多长时间? 如果您想测试电容理论,您可以拆下56个泡盖,然后重新运行信号。

    尼克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nick

    是的,Vcca连接到1.8V电容器,vccb连接到3.3V,两者都带有100nF旁通盖。

    由于对讲机模块的启动时间很长,我等待了几秒钟,然后第一个命令才发送到设备。

    我会试着取下电容器,并尽快告诉您。

    感谢您的帮助,
    Andrea。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我尝试移除 电容器,但它不起作用。

    此外,我注意到无线电模块数据表报告的逻辑电平电压为0至450mV,高于TXS0102数据表中规定的0.15V。

    我注意到,TXS0102转换器的占地面积与TXS0102完全相同,它的低水平保持为0.35 Vcca = 0.63V @1.8V Vcca,上升/下降速率为30ns/V,而不是10ns/V  

    您认为用TXB0102替换TXS0102是否有助于解决问题?

    此致,

    Andrea。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无线电模块低压值的良好拾取。 这绝对值得一看,因为你的范围捕获大约是200mV,我猜大概是这样。 需要注意的一点是您正在尝试驱动的线路/负载电容。 TXB只能在其上运行<70pF。 TXS能够处理更多的电容,更适合高电容驱动。 此外,该开关的一个优点是,TXB的实际消耗量比TXS少~510uA,其参考电压电位与您的设置相同。

    除此之外,是否可以获得无线电模块的零件号和有关您的最终应用程序的一些信息,以帮助进行故障排除和零件选择? 如果是专有的,不要担心。

    尼克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    线路上的电流电容为68pF,但我们可以降低电容,因为电容器对我们来说的重要功能是自谐振频率(我们将在设备附近安装GSM/UMTS/LTE天线)

    无线电模块是Telit LE910。

    如果我们需要找到一个较低值的电容器(以及应该降低多少电容)或68pF,请告诉我您的看法。

    此致,

    Andrea。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想说尝试将这些器件(TXS)切换为TXB,看看您是否可以将电容调至25或30 % 余量(即53pF或49pF)左右。 如果您在线路上使用68pF进行更改,则应该没问题,因为它看起来与Vil值和无线电模块提供的高利润很相似,这是问题所在。 但如果我们的电容比我认为的低,那么将电容视为不是您的问题是非常安全的。 总是能解决问题,很好! 此外,我认为更换芯片将有很好的机会解决问题。

    尼克

    如果这回答了您的问题,请点击下面的绿色"验证答案"按钮。 如果没有,请告诉我们您的其他问题,我们很乐意为您提供帮助。