This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:输入电压为低逻辑时,输出电压为高逻辑电压。

Guru**** 2530080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/606439/sn74avc16t245-the-output-voltage-is-high-logic-when-the-input-voltage-is-low-logic

部件号:SN74AVC16T245

大家好,

上图是我的客户使用的示意图。

问题是当Pin35的输入电压低于0.1V时,Pin14的输出电压为3.3V。

当在GND之间的引脚35之间放置1pF电容时,引脚14的输出变为逻辑低电平。

问题的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lacey:
    我已通知我们的应用专家为您提供帮助。 我注意到您的原理图图像未能通过,您是否可以尝试再次发送?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已再次上传图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Lacey,

    感谢您再次上传,我们今天将为您查看,并尝试整理所有内容!

    此致,
    尼克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys,您好

    您对此问题有什么意见吗?
    我的客户已经针对该问题进行了一些测试。 他们发现,当没有通过TDO引脚(引脚35至引脚14)传输数据时(即引脚35处于空闲状态),而引脚14可能是逻辑高或逻辑低。
    其结果是,Pin14在空闲状态下具有逻辑高电平的芯片工作正常,而Pin14具有逻辑低电平的芯片无法通过测试。
    下面我有两个问题:
    1.当引脚35未向引脚14传输数据且引脚35的电压测试为小于0.1 电压时,引脚14有两种状态是否正常?
    2.如果情况正常,具体原因是什么?当Pin35处于空闲状态且处于低电压时,我们如何才能保证引脚14处于高逻辑状态?

    感谢您的回复!
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Lacey,

    我一直在查看您发送的示意图,没有发现任何问题。 您是否能够探测有问题的PIN并发送结果的屏幕截图?

    此外,阅读最新消息后,问题似乎是由于您的输入与特定潜力无关。 Pin 35听起来就像在浮动,因为您没有发送数据,而且您没有任何寄存器用于控制使零件在不使用时进入high -z的启用。 这是否是针对您的情况的准确陈述? 如果这是正确的,请尝试将微弱的下拉至GND,这样不会使线路过载,并且仍然可能被过度驱动,10k始终是一个非常好的选择。  

    请告诉我,如果这对您有帮助,我会定期查看更新!

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    感谢您的回复!
    具体情况是,在之前的部件中,当Pin35和Pin14之间没有数据传输时,Pin14的状态为逻辑高。
    但是,在最新一批芯片中,当Pin35和Pin14之间没有数据传输时,Pin14的芯片部件状态测试为逻辑低。 这部分芯片不能通过客户应用的测试。

    因此,当Pin35和Pin14之间没有数据传输时,客户想要确认Pin14的状态是什么。


    此外,当Pin35和Pin14之间没有数据传输时,我们可以采取一些措施来保证Pin14处于逻辑高。


    感谢您的回复!

    莱西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我看到了你正在得到的东西,我认为你想要基于第一个帖子的低产出。 要解决您的问题,您只需使用上拉电位,以使其读数与该线路上的电压一样高。 这将使您的测试"通过"。 10k到100k的值可能是好的,因为您需要一个在数据传输过程中可能被过载并且不会消耗大量电流的弱上拉。 我怀疑您的输入如前面提到的那样一直处于浮动状态。

    您所看到的问题很可能是由制造过程和芯片上的兴奋剂引起的。 这不是缺陷,而是P和N掺杂物的统计波动的函数。 如果P或N更强,当输入浮动时,输出将由具有更高掺杂强度的决定。 在您的情况下,P最初可能比N强,拉得高,现在反向存在,拉得低。 添加下拉菜单将确保您想要查看的值,而不考虑零件变体。

    请单击绿色的"验证答案"按钮,让我知道这是否回答了您的问题。 如果不是让我知道的话。

    最佳,
    尼克