This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108问题

Guru**** 2522350 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TPS38

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/606613/lsf0108-the-lsf0108-issue

部件号:LSF0108

当我用LSF0108把5V IO转换为3.3V时,我发现5V IO (B侧)是3.8V,A侧也是3.8V,但3.3V电源只有3.28V,5V电源是5V。

5V IO端是 TPS38.6万RGPT的输出,漏极开路,上拉电阻为4.7K,但即使我更改 了LSF0108数据表第13页中引用的电阻值,5V IO端电压始终为3.8V,

另一面也一样,A侧作为输入,输入电平为3V3,测试B侧应该是5V的IO,但测试结果是3.5V左右。

顺便说一句,在我的原理图中,IO具有开路漏极,并在同一芯片中推拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    问题在于使能引脚连接。  我敢打赌,使能引脚是用5V控制器驱动的,这将使LSF0108的偏置电压为5V,而不是应用所需的4.15V。

    您应该在此处添加一个nFET到接地,而不是直接驱动EN引脚:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Maier

      根据您的建议,我已经更改了我的原理图,但是现在它已经可以正常工作了。

    正如您所说,有一个引脚连接到控制器,其供电电压为5V,但此问题不是由使能引脚引起的,

    它是Vref_B

    在我的原理图上,Vref_B连接到5V电源,就像Vref_A连接到3V3电源一样(我认为这些poth针脚是电源针脚),

    当我连接到Vref_B引脚以启用引脚,然后这些引脚将200k电阻器拉至5V时,芯片工作正常,芯片仍由5V控制器启用或禁用。

     没有MOSFET。  

    如果我想启用禁用,是否需要MOSFET?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此器件的使能引脚不是正常的使能引脚-它需要开路漏电连接,这正是上述原理图中的nFET所创建的-应允许引脚浮动至所需的电压(大约为V_A + 0.85V)。 在此引脚处强制5V会导致不可预测的结果,并可能损坏设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Maier

       感谢您的帮助,您的建议是正确的,如果我将使能引脚连接到5V控制器, 则lsf0108 再次出现异常,但 我昨天写信给您之前没有测试。

    现在我断开了CPU的使能引脚,工作正常,现在,原理图是:

    启用引脚和Vref_B连接在一起,然后通过200K电阻器(0402,1/16W)将其拉至Vcc_5V,就像这样,这些引脚上没有其他连接(enable和Vref_B),LSF0108始终启用。

    请为 我仔细检查一下,谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,这是连接设备的正确方式。 EN和Vref_B应通过200k电阻连接在一起并连接至5V电源,不应将Enable单独连接至5V电源。

    最佳,
    Michael