This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT1.6244万B:关于SN74LVT1.6244万B IBIS模型

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/606220/sn74lvt16244b-about-sn74lvt16244b-ibis-model

部件号:SN74LVT1.6244万B

尊敬的支持团队:

您是否有SN74LVT1.6244万B的IBIS型号? 无法打开此部件的网页。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vera,

    感谢您提请我们注意此事。 我已向我们的数字营销团队发送了一封电子邮件,以更正此问题。 我认为这不是TI范围内的问题,而是针对此器件的问题。

    您可以在以下网址找到最新的IBIS模型: webench.ti.com/.../
    虽然我看到SN74LVT1.6244万B型号存在,但我在尝试打开它时遇到“找不到”问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    登录页面已被修复,工具和软件文件夹中有IBIS模型。