This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104

Guru**** 2546730 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/606053/txb0104-txb0104

部件号:TXB0104
主题中讨论的其它部件:SN65LVDS100

您好,

我们是否可以使用TXB0104RGY来传输差分信号?或者是否有相同封装的差分信号电平转换器?

我们已经在主板上使用此转换器,但现在客户想将信号用作差分器,我们想知道我们是否可以使用相同或不同的部件而无需更改PCB。

Rgds,

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Stephen,

    此芯片不能用于LVDS差分信号,只能用于CMOS单端信号。 我有几个问题可以帮助您找到合适的零件,如下所示:

    -您尝试使用哪种类型的信号(我问,如果可能有应用特定的芯片应该使用)?
    -您计划使用什么速度的信号?

    此致,
    尼克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nick:

    我们希望将LVPECL转换为LVDS。
    速度从10MHz到150MHz

    Rgds,
    斯蒂芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen:

    遗憾的是,我 没有看到与此零件兼容的销钉/衬垫能够满足您的需求。 我遇到了被 称为“中继器/缓冲器/转换器”的部件SN65LVDS100,它应该能够将信号从LVPECL转换为高达2Gbps的LVDS (是的,这是高的,但芯片设计为高度灵活)。 主要的缺点是它只有一个通道,因此您必须为每个diff对使用一个通道。 请看一下,并告诉我它是否与您的需求相符。

    您可以 在此处找到更多差分组件和解决方案

    如果您有任何疑问或其他参数,请告诉我,我会帮您解决问题。

    此致,  

    尼克

    如果这回答了您的问题 ,请点击下方红色"回复"按钮附近的绿色"验证答案"按钮!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    感谢您的快速响应。 我之前看 的是SN65LVDS100 部件,它看起来不错,但我们有很多差分对,我想知道我们是否可以使用TI的应用说明中描述的上/下拉电阻器,请参阅第4页图4

    http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/scaa062/scaa062.pdf

    我们的主板上的LVPECL信号来自外部世界,LVDS信号传输到Xilinx 7系列FPGA。

    Rgds,

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的LVPECL是否将超过SN65LVDS100上的3.6 电压输入阈值? 如果这样做没问题,但您必须使用该文档中的图4端接设置,其中您有33欧姆系列端接电阻器来限制输入电流。 如果不是,则应使用Figure 50 ohm (技术上是50.56)端接,130 ohm连接到电源导轨,83 ohm连接到GND。

    我多看了一点,实际上我找到了这部分(DS90LV804),它也应该适用于您的应用程序。 我打赌您更喜欢这种方式,因为它允许每个芯片4个信道! 它采用WQFN封装,因此,如果进行原型制作,手动焊接会很困难,但可以使用热空气返工站进行焊接。 它还会在输入端达到4.3 伏特,因此您可以获得更多的余量。 以速度为折价,速度仅为800Mbps,不是应用程序的问题。

    请告诉我您的想法。

    最佳,

    尼克

    如果这回答了您的问题,请点击红色"回复"按钮附近的绿色"验证答案"按钮!