This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:电流消耗

Guru**** 2594390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/605687/sn74avc4t245-current-consumption

部件号:SN74AVC4T245

团队,

我的客户正在使用 SN74AVC4T245进行级别转换。

为了将电流消耗降至最低,它们将#OE拉至高水平。

但是,电流仍为9mA。 要移除 SN74AVC4T245,他可以获得50uA。

这对您来说是正常的吗? 他如何才能提高当前的消费绩效?

有电路 (SYS_VCC=3.0V,V180=1.8V)。


Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此示意图是否正确? 尤其是R135的价值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ladisch,

    感谢您的回复。
    我将再次与客户确认,请忽略此处的R135。

    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marco,

    设备的所有输入是否都由定义的电压驱动,输出是否未由任何其他源驱动?

    您是否说当前消耗发生在操作过程中? 设备是否在高频率下运行,这可能会导致高切换损耗?  

    GND和VCC连接正常。 方向销看起来很好,通道1A1和1A2驱动A至B,2A1和2A2从B侧驱动。

    只要3.5V未通过R135与搭铁短路,OE就会正常工作。

    最佳,
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael,

    感谢您的回复。
    它们在A侧使用1.8V接口,在B侧使用3V接口。
    但是,当他们测试SN74AVC4T245时,他们会断开A侧(FPGA)和B侧连接。
    目前没有工作,但电流为9mA,取下SN74AVC4T245时,电流为50uA。
    您能就此提供任何想法吗?
    或者TI有替代解决方案来替换SN74AVC4T245?

    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当其它设备断开连接时,输入会浮动。 逻辑常见问题 说明了这一点

    CMOS设备上的浮动输入可能会导致过大的电源电流,振荡和设备损坏。  有关详细说明,请阅读我们的应用报告,标题为 Slow or Floating CMOS Inputs (慢速或浮动CMOS输入的影响)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marco,

    是的,我同意Clemens的观点,如果设备的输入处于浮动状态,可能会导致电流过大。

    最佳,
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队,

    任何推荐的解决方案都可以取代SN74AVC4T245?
    如果CMOS损耗会导致电流消耗问题,我们可以尝试TTL流程吗?

    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断开连接是否仅用于测试,或者是否需要进行操作?

    在后一种情况下,您只需将上拉电阻添加到任何可能打开的输入(1A1,1A2,2B1,2B2)。 有关如何计算其值,请参阅为漏极开路输出选择合适的上拉/下拉电阻器(SLVA485),或仅使用10 kΩ。