This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104EYZTR -部件打标

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/606055/txs0104e-txs0104eyztr---part-marking

部件号:TXS0104E

对于TI部件号TXS0104EYZTR,TI规格表中的预期标记为2HN,2N或2N7。

 但是,我们的制造合作伙伴所配备的部件在包装上有TI标签,但标记为“67J2NI”。  

我不认为这是一个问题,但我找不到此部件/包装组合的设备标记约定,当我查找部件标记时,我没有获得任何搜索结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Andrew,

    这些可能只是它所产生的运行中的批次或日期代码。 但我不确定,所以我会联系一位工程师,他会知道他们明天会来。

    此致,
    尼克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew,

    我可以满怀信心地说,它是一个真正的TI部件,因为它遵循该部件的一般内部日期代码,并且是有效的代码。 我已经通过我们的内部数据库调查了这件事,但无法验证您提供的确切数字,因为这需要许多痛点,而且不应以这种方式搜索部件。 以下是TXS系列部件使用的格式,我没有看到任何会使其无效的内容。

    上部符号  :YZT   

      +----------- +    Y =     年                    

      !           !     M =     月                    

      ! YMS2N7  !     S =     批次序列                

      !           !     第4/5 = 设备系列和功能代码        

      ! O         !     第六位数字=晶圆制造/组装地点代码        

      +----------- +    O =     引脚1 (填充圆)       

    如果您有疑问或部件不能正常工作, 请告诉我。

    此致,

    尼克     

    如果这回答了您的问题,请点击下方红色"回复"按钮附近的绿色"验证答案"按钮!