This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX517EVM:P1管座上无接地引脚

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TX517EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/603735/tx517evm-no-ground-pin-on-p1-header

部件号:TX517EVM

您好,

按照用户手册, 在TX517EVM的P1-接头上,没有接地。 但是,我可以看到 J1-Header上有接地。 我们正在使用P1标题。 我们是否需要接地? 如果是,我们应该将地面连接到哪里?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sajad,

    很抱歉耽误你的时间。 我们将该职位分配给了一名应用工程师,我们应该很快就会收到回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Sajad,

    这些接地引脚作为测试点放置在板上,如果您不想使用它们,实际上不需要使用它们。 对于O型示波器探头和其他测试仪器,在GND有多个测试点始终是有用的,以确保其说服力和信号完整性。

    尼克

    如果这回答了您的问题,请点击绿色的"验证答案"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼古拉斯,
    感谢您的回复。
    让我提供更多信息,以便您更好地理解我的问题。 如您所知,TX517EVM有两个接头,即P1-接头和J1-接头。 这两个标题执行完全相同的作业。 因此,我们一次只能使用其中一个。 现在,问题是J1-Header和P1-Headers完全相同,但为什么J1-Header有接地引脚,而P1-Header没有?
    我希望这次我能解释的很好:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Sajad,

    很抱歉回复延迟,董事会部门的人员应该尽快帮助您。 同时,我已经回顾了原理图,并了解了您对这一冗余连接器的看法。 它们确实是并行连接的,因此它们将做同样的事情。 让我感到奇怪的是命名惯例。 根据IEEE标准,"J"表示插孔,"P"表示插头。 插孔被认为是两个插孔中移动性较低或更刚性的插孔,包括管座和板载连接器等。 插头是刚性较低的连接器,通常连接到插入插孔的电缆和线束。 在任何情况下,我都不能认为主板上会有"P"连接器。 我的猜测与之前相同,J1接头将用于实际应用所述电源信号的电源和GND信号,如果需要,P1接头将用于探测信号。

    此致,
    尼克