This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3.3V / 5V反相总线收发器

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCC3245A, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/605665/3-3v-5v-inverting-bus-transceiver

线程中讨论的其它部件:SN74LVCC3245A,LSF0108

我正在重新设计一个VME总线系统,它在许多卡上使用5V电压。  我计划一次重新设计一个卡 ,以使用3.3V电压。   这意味着每个卡必须在总线上保持一个5V接口。  当前设计使用74HCT640作为数据总线,74HCT240作为地址总线。  这两种都是反相器件。  我想找到类似的反相器件,它们接受来自卡逻辑的3.3V和来自总线的5V。  除了不能反相外,SN74LVCC3245A似乎是理想的。  请建议更换设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fred:
    我认为我们没有类似的事情,但我已通知应用工程师进一步调查。

    您可以考虑在收发器之后添加一个LSF0108或类似的转换器,以便从5V降低到3.3V,并继续在总线侧使用相同的5V设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fred,

    在浏览我们的产品组合后,我没有看到任何八进制收发器也是反相的;它们确实存在,但我们却没有生产任何。 虽然有几个选项适合您的方案,但我会推荐Emrys建议的行动方案。 使用您当前拥有的反向芯片,并获得第二个反向芯片作为信号转换器,将信号从5转换为3.3 (LSF0108,TXS0108等)。

    此致,
    尼克