This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:SN74LV1T34

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/605947/sn74lv1t34-sn74lv1t34

部件号:SN74LV1T34
主题中讨论的其它部件:SN74LVC1G34

您好,我希望使用电平转换器(5V至1.8V),但我发现这种情况并不常见,至少从我的搜索中可以看到。

我使用的是RS232 DRVR/RCVR,它与使用1.8V逻辑的设备连接。  有人能引导我朝着正确的方向前进吗?

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,
    如果您要将单向信号从5V转换为1.8V,则任何过压容限缓冲器都将处理该作业。 SN74LVC1G34就是一个示例。 当电源设置为1.8V时,输入电压最高可达6.5V,而不会损坏器件,输出电压将保持在1.8V。